工具与软件:
FB/INT 引脚是否有内部电阻器、因此如果我要使用 FB_INT、是否需要将电阻器连接到此引脚?
在 MΩ 板文档中、连接了1k Ω 电阻。
"JP2跳线用于选择外部反馈或内部反馈。 默认情况下、此跳线设置为
FB_INT 位置"。
使用 FB_INT 时、是否需要将1MΩ Ω 连接至 GND?
为什么? 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、野村、
您想使用 FB/INT 做什么? 您是要将其用于通过外部反馈分压器设置电压、还是要将其用作数字输出?
如果您要将其用作逻辑输出、请查看数据表中的第6.5章: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-943C6051-5641-4455-86C9-103F8B665E08/TITLE-SLVSF01A_TPS55288_STARFISH_UPDATE_ELECTCHAR
在 逻辑接口下、您会发现5V 时漏电流低于100nA (内部电阻高于50 M Ω)、当引脚拉至低电平时、4mA 灌电流会导致最大电压0.1V (内部 GND 电阻低于25 Ω)。
此致、
Brigitte
尊敬的 Brigitte
电阻器 R19用于在将引脚用作输出时上拉从引脚流出的信号。 用户指南原理图和 BOM 中给出的值为102K Ω。
⇒是否有公式使 R19成为102 kΩ 的值? 100 kΩ NG 是什么? 是否为1MΩ NG?
何时应将 FB 引脚用作输出?
在对器件进行内部反馈编程时、FB 是输出、因此您可以将其保持悬空、但这样您就看不到引脚在内部拉低或未拉低之间的差异。
⇒这是否意味着 FB 引脚在开路状态下没有问题?
如果我无法区分下拉至低电平的引脚和内部下拉未下拉的引脚之间的区别、问题是什么?
当使用内部反馈时、FB/INT 是开漏电路。
⇒使用内部反馈时的正常运行状态是否为开漏?
如果 IC 内部发生异常、是否可以导致漏极短路?
这是否意味着当检测到 IC 内部异常时可以使用该信号?
如果不使用这种异常检测、FB 引脚是否可以断开?
如何选择使用内部反馈还是外部反馈?
现在、我要使用内部反馈对其进行验证。 (将此直流/直流转换器用作 USB PD 的电源。))
最好的地方
野村
尊敬的 Brigitte
①Where 我能在数据表中找到关于 FB 的更多信息吗?
我可以看到有两个函数。 
②Where 与 INT 一起使用时、是否表明 Vcc 和 FB 与102 kΩ 相连?
③The FB/INT 引脚指示输出短路保护、过流状态和过压状态(默认)。
⇒如何使用指示器?
④At 目前我们正在考虑使用内部反馈、
如何选择使用内部反馈还是外部反馈?
现在、我要使用内部反馈对其进行验证。 (将此直流/直流转换器用作 USB PD 的电源。))
最好的地方
野村
你好、野村、
1.请在以下位置查找此信息: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-50405974-7D31-4FF8-99ED-69ABD074E872/TITLE-SLVSF01SLVSF015743和此处: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-85F110DA-2FBC-495B-BBBD-179687E2A4BD/TITLE-SLVSF01DEVICE_DEVICE_VOUT_FS 和 此处: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-5DE3E67F-003B-4BAB-9E1F-99EFD3A89C68/TITLE-SLVSF01DEVICE_DEVICE_STATUS
反馈引脚是开漏输出、因此只能拉至 GND。 为了确保此引脚上的电压在未主动驱动至 GND 时变为高电平、您需要一个电阻器来连接低于此引脚的绝对最大额定值的任何电压。 这就是 EVM 上有一个连接到 VCC 的电阻器的原因。
3.如果您想使用它、则需要在该引脚变为低电平时进行一些逻辑监控。
4.器件的默认设置是使用内部反馈、请参阅此处的: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-85F110DA-2FBC-495B-BBBD-179687E2A4BD/TITLE-SLVSF01DEVICE_DEVICE_VOUT_FS 、因此如果使用内部反馈、则无需执行任何操作。 如果您要使用外部反馈、则需要将上面链接中的寄存器编程为此函数。
要在 EVM 上对器件进行编程、您需要此 GUI: 用于评估模块(EVM)的 TPS55288-EVM-GUI | TI.com 以及 USB2ANY 接口盒。 有关更多详细信息、请参阅此链接中的"TPS55288入门": TPS55288EVM-053评估板|德州仪器 TI.com
此致、
Brigitte
尊敬的 Brigitte
1.I confirming.
2.在这样的异常时期、FB 是否会驱动并变成低电平?
102 kΩ 的电阻是如何确定的? 100 kΩ 是1 MΩ NG 吗?
3.如果不在异常情况下用作指示器、FB 引脚是否可以开路(Vcc 和电阻未连接)?
4.我可以通过这种方法将其设置为使用内部或外部反馈。
外部反馈和内部反馈有哪些优缺点?
我想知道如何选择外部 FB 的输出规格。 反之亦然。
此致、
野村
你好、野村、
请查看数据表的此部分、了解可通过内部反馈设置的不同电压电平: https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-7EE3FC7F-B31E-4BA6-A607-6746D64480B9/TITLE-SLVSF01T5657623-35
在这里、 https://www.ti.com/document-viewer/TPS55288/datasheet#GUID-600E26FA-0F13-43D7-96BC-8DA8C8DCF6BB/TITLE-SLVSF01T5657623-105 要特别回顾 REF 和 VOUT_FS 寄存器。
此致、
Brigitte
你好、野村、
此致、
Brigitte
亲爱的布莱斯
我将首先查看 PD 控制器(TPS65992)文档。
我们认为、即使对于固定输出电压、也使用上述 IOUT_LIMIT。
由于我们现在在电路中放置一个10 mΩ 电阻器、因此默认值为50mV / 10 mΩ= 5A
如果我要将电流限制设置为3A、我需要向寄存器写入30mV (111100b)、对吧?
理解可以为每个 PD 的输出电压(5V/9V/15V/20V)设置每个电流值是否正确?
此致、
野村