This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:升压运行期间在 EN/UVLO 引脚上停止并重新启动

Guru**** 2766505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469210/lm5176-stop-and-restart-at-the-en-uvlo-pin-during-boost-operation

器件型号:LM5176

工具与软件:

我有一个关于升压转换器运行的问题。

通过将 EN 引脚从高电平(5V)设置为低电平、然后将其重新设置为高电平、停止运行后、HDRV2会在几十毫秒内保持高电平。

当输出空载时、输出电压由输出电容器保持、因此在该高电平期间、有大电流流向输入侧。

我将上传测量的波形。 此波形显示了从15V 输入升压到36V 输出时的行为。

Ch1:EN/UVLO、Ch2:输出电压、Ch3:电感器电流、Ch4:HDRV2

当 EN/UVLO 变为高电平时、HDRV2保持高电平几十毫秒是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    示波器图中的通道映射似乎错误。 它认为应该是的

    Ch1:EN/UVLO、Ch2:输出电压、Ch4:电感器电流、Ch3:HDRV2

    您是否还可以探测 SS、例如、而非电感器电流。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的答复。

    正如您提到过的、Ch4是电感器电流、Ch3是 HDRV2。
    此外、HDRV2导通的时间不是几十毫秒、而是大约70微秒。

    我已经测量了 SS 端子的波形。

    Ch1:EN/UVLO、Ch2:输出电压、Ch3:HDRV2、Ch4: SS 端子

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya:

    控制器正在执行启动阶段、在该阶段、它尝试在 SS 的斜升过程中缓慢增大输出电压。 在此模式和时间下、控制器仅在 DCM 模式下工作、并执行预充电以对输出电容器进行放电。 当输出电容器仍处于充电状态时、控制器不会启动功率级操作、但调节环路会将 COMP 电压保持为低电平。  

    现在、当 SS 达到 VREF 的电平时、控制器也会在 CCM 模式下开始运行、但 COMP 仍未稳定到所需的值。 因此、您可以在电感器电流中看到这个短的反向脉冲、看到较长的 HDRV2脉冲。

    此致、

     Stefan