This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:TPS923655DMTR:电流消耗和放大器不稳定;升压模式下发热

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS923655DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470134/tps923655dmtrevm-tps923655dmtr-erratic-current-draw-heating-in-boost-mode

器件型号:TPS923655DMTREVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS923655

工具与软件:

e2e.ti.com/.../4188.TPS923655DMTREVM.pdf

e2e.ti.com/.../0878.tps923655.pdf

我目前使用 TPS923655DMTR 工作背光驱动器板、我已将该板配置为使用升压和降压/升压模式。

我已在升压模式下测试了该器件、输入电压为12V、且该器件接近于工作正常、因为在负载和空载条件下输出正确的电压、OVP 符合我计算出的值(约40V)。

我还测试了器件将 ADIM 和 PWM 短接至 VCC 的情况
不过、器件的电流消耗是不稳定的、从大约60mA 开始、3到5秒后、即使没有负载、器件也会在100和200mA 之间跳跃、从而使 IC 变得很热? 我看不到导致此问题的原因。


我的设计符合附加 TPS923655DMTREVM.pdf 第14页上的 TPS923655DMTREVM BOOST 电路设计和 tps923655.pdf 第21页上的 BOOST 电路设计

我还尝试了各种 FSET 和 TEMP 电阻、作为最后尝试排除所有问题的方法、但没有区别。