This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023的原理图审阅

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469707/tps61023-schematic-review-for-tps61023

器件型号:TPS61023

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们在使用  BQ25616J  要转换的数据  VCC = 3.3V  系统电源、还可以使用  TPS61023  才能进行升压  VCC (3.3V)至5V  来为 LED 驱动器供电。

您能帮助查看我们的原理图并检查是否需要进行任何修改吗? 附了该原理图、供您参考。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的咨询。 这位专家由于假期休假而不能提供服务,请期待您的回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     对于大多数情况、我们建议仅在 Cout 上使用 MLCC。 TPS61023中的其他器件性能良好。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

     您能否为我推荐 MLCC 电容值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    0603 22uf x2可满足要求。

    ...

    此致、

    Travis