This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:RISET 375 Ω 不可用。 我可以使用374欧姆吗?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470473/bq25170-riset-375ohm-not-available-can-i-use-374ohm

器件型号:BQ25170

工具与软件:

RISET 375 Ω 不可用。 我可以使用374欧姆吗? 您是否可以预见电路中可能出现的任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pragash

    是的、374欧姆可以正常工作。