This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:未向电池提供预期充电电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468123/bq4050evm-561-not-delivering-expected-charging-current-to-battery

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ25700ABQ4050BQSTUDIO

工具与软件:

我已按以下方式设置 BQ4050EVM 和 BQ25700A EVM 板:

我已根据电池规格配置了 BQ4050参数、并执行了电压和温度校准。 我尚未执行 CEDV 校准、因为电量监测计在温度范围内的精度目前并不是我需要优先考虑的事项。

我正在使用的电池当前已放电、我将尝试使用这种设置对电池进行充电、然后进行放电、从而获取固定的 EDV 系数。 BQ25700EVM 上的 VSYS 引脚未连接负载。

使用 BQStudio 从 BQ25700EVM 读取 ChargeCurrent 寄存器时、我会看到1344 mA 的充电电流。 但是、在使用放置在 VBAT (电池系统)和电量监测计之间的电流表测量电流时、我只观察89 mA。

为什么我没有看到预期的1344 mA 充电电流? 我是否缺少任何配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    您能否确认 CHG 引脚正在生成正确的电压量、以便此时闭合充电 FET?

    此外、您能否确认是否已完成任何电流校准以及此时在检测电阻上看到了什么?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!


    我可以在 EVM 板上提供的 CHG 引脚测试点看到20V 电压。

    尚未执行电流校准、但是在 BQStudio 上观察到的 BQ4050报告的电流偏差没有太大(在"Register (寄存器)"部分中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    感谢您的澄清、充电 FET 似乎处于活动状态、需要传递充电电流、但我们没有收到充电电流。 如果充电器不产生正确的电流、我会让充电器团队检查充电器的当前配置。 可通过发布新主题、将 BQ25700A 作为器件型号来完成此操作。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、感谢您的建议。

    我要和充电器团队核实一下