This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:需要用于双喇叭泛光灯的 LED 驱动器、还需要有关如何生成5V/3A 以及同一 LED 驱动器的建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470071/lm3447-require-the-led-driver-for-double-horn-flood-light-and-also-suggestion-of-how-to-generate-5v-3amp-along-with-same-led-driver

器件型号:LM3447
主题中讨论的其他器件:TPS922051

工具与软件:

我们有一个项目要求双喇叭泛光摄像头与 PIR 传感器。 已附加工程图像。
在这个项目中、我们有两个包含白色 LED 阵列的喇叭。 我们需要此 LED 驱动器的解决方案、它还应包括通过某些微控制器 PWM 引脚进行调光的支持。 我们已经检查了电源完整性产品组合并找到了参考设计"DER-657 - 45 W High Power Factor、Isolated Fly-Back with switched Valley fill PFC LED Driver"、但该设计不包含任何调光支持。 LED 驱动器的要求是120VAC/240VAC 50/60Hz 输入、输出是80V/LED 580mA 可调光。

我们可否就上述要求提出建议?

除了上述设计、我们是否可以使用单个反激式变压器为 LED 生成可调光电源并为 MCU 部分生成5V/3A 电源? 如果可能、请同时提供参考设计和器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    如果您只需要一个具有单独次级绕组的反激式变压器、用于 MCU 电源和 LED 电源、那么我建议您首先使用具有两个次级绕组的常规恒压反激式控制器:  

    • 第一个绕组-将交流输入调节为5VDC 输出(用作反馈点)
    • 第二绕组-(松散)将交流输入调节为100V 等中间电压(由于交叉调节、它可能会发生一定程度的变化)

    然后使用恒流 LED 驱动器的次级来调节该中间电压以驱动 LED。

    如果可能、我建议您更改 LED 阵列的配置(并联/串联)、使其电压较低、例如40V @ 1.16A。 通过此配置、您可以找到更多具有合适额定电压的 LED 驱动器、例如 TPS922051 (此时、您可以将中压设置为55V)。

    此致、

    Steven