This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983是否存在(已知)故障模式?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470330/tps25983-are-there-known-failure-modes-for-the-tps25983

器件型号:TPS25983

工具与软件:

您好!

 TPS25983是否存在故障模式?

可能让 C dV/dt 电容值过大-~ 1uF?

如果驱动大电容、例如(O) 2.5mF、是否应该在引脚15上放置一个外部保护二极管?

如果外部 MOSFET 发生故障-也许一个瞬态会使引脚15超过该二极管的 VBR?

我遇到了部件故障、其中包括两个24V 的 EVM。  我移除/更改了所有未评级的部件
以24V 电压运行。

也许那里的其他人可以分享他们的经验。

此致、
约翰·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [quote userid="613506" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470330/tps25983-are-there-known-failure-modes-for-the-tps25983 TPS25983是否存在故障模式?

    我们有一个包含该器件不同故障模式的文档。  让我通过邮件与您分享。

    [报价 userid="613506" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470330/tps25983-are-there-known-failure-modes-for-the-tps25983 "]

    可能让 C dV/dt 电容值过大-~ 1uF?

    如果驱动大电容、例如(O) 2.5mF、是否应该在引脚15上放置一个外部保护二极管?

    [报价]

    是的、dVdT 引脚上的1uF 非常大。 在您的终端应用中可以接受断续模式吗?

    此致、
    Arush