This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867-Q1:涂层

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454262/lp8867-q1-coating

器件型号:LP8867-Q1

工具与软件:

Dears、

在某些配备您的设备的平台/成品 PCBA 中,我们正在计划对典型的已知示波器(防潮、防污染、…)应用保形涂层。

我们需要您对一些信息/细节的宝贵支持:

  • 您的所有器件系列是否均与保形涂层兼容? 或者、可能会有不同的系列行为、并且您需要准确受影响的人员列表来回答?
  • 可用涂层类型有哪些限制?
  • 涂覆时应采取哪些预防措施? 您的网站中是否有任何可用的文档/指南/链接?
  • 您进行了哪些测试来验证涂层类型与您的设备的兼容性? (例如热膨胀研究/化学测试/…)
  • 您是否在后端流程中使用释放代理、这会影响涂层? 您能否提供后端流程中使用的释放代理的类型列表?

 

提前感谢您的反馈、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    这些主题与电气特性没有太大关系。 因此、我需要与后端团队内部进行讨论、并在稍后向您提供反馈。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    因为您的问题主要与 PCB 电平有关、此器件上没有什么特别的。 您在芯片上通常遵循什么标准?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    是的、会在 PCB 上涂覆保形涂层、但它可能会部分或完全影响您的器件。

    因此、我们有兴趣了解您的设备与此应用的兼容性、或者在应用涂层时是否需要考虑到限制或预防措施。

    尤其是在后端进程中使用释放代理时、这可能会影响涂层。

    你说芯片上的标准是什么意思?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    在我看来、这些要求应该适用于 PCB 上的所有 IC、特别是对于 LP8867-Q1。 我想知道还有其他 IC 的规格。 我认为 LP8867-Q1没什么特别的。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    抱歉,我现在只看到您的回复。 我们今天讨论的是您的 p/n LMR50410YFQDBVRQ1。
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    此器件型号不属于我们的产品线。 使用上述新器件启动新线程会更快。

    BR、Gracie