This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5867:寄存器说明问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470046/lp5867-register-description-question

器件型号:LP5867

工具与软件:

大家好、团队成员:  

客户有关于 LP5867寄存器的一些问题、您能帮助实现以下支持吗? 谢谢!

  • 寄存器0x02中的数据刷新模式2和3配置之间的主要区别是什么? 有任何具体的用例?  
  • 2.2.4 Dev_config2寄存器(地址= 3h)[默认值= 0h]、参数字段和说明显示了不同的组。 需要说明哪个参数用于哪个组。
  • Dot_Group_Sel (0x00Ch - 0x02Eh)寄存器用例尚不清楚。 一旦选择了任何点组、它将执行什么操作? 如何命令点组操作?
  • LOD_clear (0x0A7)和 LSD_clear (0x0A8)寄存器是否清除芯片中的特定指示? 此操作会对 LED 产生什么影响? 请解释更多以便理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    请参考我的以下评论、如果有任何问题、请告诉我。

    模式2用于8位 PWM 调光+同步功能、模式3用于16位 PWM 调光+同步功能。

    2.请参阅数据表中的以下说明。

    3.选择任何组后、客户可以控制一个组中的所有输出、可以节省 MCU 发送的命令。

    4、详细的保护和诊断,请参阅第8.3.7章的详细说明

    BR、Jared