This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:负载未正确断开

Guru**** 2595330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467529/tps61240-the-load-does-not-disconnect-properly

器件型号:TPS61240

工具与软件:

TPS61240:负载未正确断开。 我们使用 TPS61240DRVR 升压转换器来提供5V 输出。 它由电池供电。 使能引脚由 MCU 控制。 即使使能引脚被禁用、负载也无法正确断开、即使使能引脚为低电平、也会产生2.4V 输出。 您能建议一个解决方案吗? 电路原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、chirag

    升压转换器中有一条从 VIN 到 VOUT 的直接路径、该路径不能由 IC 控制。 顶部 MOSFET 具有一个背栅二极管、该二极管与阴极连接到输出端、因此、一旦输出降至低于输入、该二极管就会导通。

    如果输入电压不应传递到输出端、则需要检查是否有负载断开的升压转换器。

    此链接可能会帮助您找到适合您的部件。  直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    TPS61240具有真正的断开功能。 我在工作台上进行了验证、并且负载正常断开。  您能否 分享测试程序的详细信息?  

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您对本案例的帮助。

    此致、

    Travis