This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000反馈电容器

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468392/tps63000-tps63000-feedback-capacitor

器件型号:TPS63000

工具与软件:

你(们)好 我正在为物联网系统开发电源系统、并且使用 TPS63000作为3V8输出的降压/升压转换器。 我注意到了一些与反馈分压器相关的问题。 我使用680k 的 R1和100k 的 R2、当我合上手时、IC 发热并发出嘶嘶声。 这可能是什么原因造成的? 有人可以帮我吗?

附件是 TPS63000数据表的一部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    您提到、请将手靠近反馈分压器。 这是否意味着您用手指触摸电路? 请注意、人体存在较大的寄生电阻和电容。 如果将此附加寄生元件放置在电子电路中的某个位置、甚至可能会损坏它。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但我没有很好地表达自己。 我用万用表测量电路电压、发现了这一点。

    是否有办法缓解此问题? 例如,我没有放置 CFF;这可以帮助吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    如果使用万用表触摸 FB 节点、万用表的内部电阻将影响 FB 节点。 您需要使用阻抗非常高的万用表、否则会影响 FB 电压。 请注意、FB 输入端是需要特别注意的高阻抗节点。

    FB 电阻器必须非常靠近 IC 而不是输出电容器等、这一点很重要。

    即使不进行测量、在 FB 上进行的任何电路更改也会影响电路的瞬态响应。 因此、最重要的是首先确保布局对于直流/直流转换器来说是足够好的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您可以查看布局、我可以将其以私人形式发送给您... 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    此器件的专家将在本周中回来。 请期待他的回答。

    您可以尝试将电阻分压器减小10倍、然后检查问题是否解决。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    如果您仍想查看我们的布局、您可以向我发送私人消息。

    此致

    TAO