This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:对应于 td (RAMP)的开始时间和 td (RAMP)的结束时间的输出电压百分比

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466331/tpsm83100-percentage-of-the-output-voltage-corresponding-the-starting-time-of-td-ramp-and-the-finishing-time-of-td-ramp

器件型号:TPSM83100

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道与 td (RAMP)的开始时间和 td (RAMP)的结束时间相对应的输出电压百分比? 这里列出了软启动斜坡时间、但并未说明这些值。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:  

    td 的起始时间是第一个开关周期、这意味着从 Vout_target 的0%开始。

    结束时间为100%。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao San:

    感谢您让我知道答案。 我们是否有计算 td (RAMP)的公式?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    恐怕我们必须进行基准测试、而不是计算来确认 TD。 我不得不说、我不可能计算 TD。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao San:

    我可以知道为什么不可能吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunsuke、

    这款设备的专家目前正在中国新年。 请在下周中旬回答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这是因为太多参数在此计算中没有固定。 也非常依赖于条件。

    例如、最简单的情况应该是器件仅以500mA 电流限制启动、但即使在这种情况下、由于输出电压不是恒定的、因此器件将在启动阶段经过 PFM 和 PWM。 PFM 和 PWM 模式下的时间都无法计算。

    此致

    TAO