This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:BLANK 高电平且 GS CLK 未被下拉时会发生什么行为

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467130/tlc5940-what-would-be-the-behavior-when-blank-high-and-gs-clk-is-not-pulled-down

器件型号:TLC5940

工具与软件:

各位专家、您好!

我正在使用芯片来驱动 LED。 我在分析程序中的一个问题时注意到、驱动 BLANK 信号时 GSCLK 未保持低电平。

我想了解这种情况下灯光会发生什么情况。

此致

Mohan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    当 BLANK 设置为高电平时、将禁用所有 OUTn 通道、并且  GSCLK  计数器也会复位。  因此、GSCLK 的电平不会产生影响。

    此致、

    Suchen