This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最低输入电压

Guru**** 2970950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5125-Q1, LM5171EVM-BIDIR, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470272/minimum-vin

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5125-Q1、 LM5171EVM-BIDIR、 LM5171

工具与软件:

我们正在做一项汽车设计、正在考虑使用 LM5171-Q1、但对最小输入电压有疑问。

我们的设计是一种双通道12V 直流/直流电压稳定器、其中我们将对两个输入进行升压、以确保具有独立负载的两个输出均可维持12V 电压。 在利用率方面、我们将仅使用开关稳压器的升压功能。 但是、LM5171-Q1的双路输出使我们能够通过具有吸引力的单路 IC 实现设计。 由于输入电压有时会低于9V、因此我们将应用外部 LDO MOSFET 以为 VCC 生成偏置电源。  

在电力输送模式下而不转换到关断状态时可以保持的最小输入电压是多少? 在待机模式下而不切换到关断状态时的最小输入电压是多少?

在 WEBENCH 中、它允许作为此 IC 参数的最小输入电压为6V、但我难以确定数据表中的相应信息。 我们注意到、对于另一个 IC (LM5125-Q1)、如果输出电压能够保持在6V 或更高、那么输入电压会低至2.5V。 LM5171-Q1的运行方式是否相似?

如果我错过了 回答此问题所需的任何信息、请告诉我、我 很乐意提供。

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    为了确保正常运行、VCC 应高于8.2V (VCCUVLO)。 LDO 是一款线性稳压器、输出电压始终小于输入电压。 如果 VCC 由 LDO 提供 Vin 电源、Vin 也应高于8.2V。

    如果您要在 Vin=5V 时获得12V VCC、则需要 SEPIC。 您可以参阅 LM5171EVM-BIDIR 了解原理图。

    LM5171与 LM5125不同。 您需要确保 VCC 始终高于8.2V。

    此致、

    Feng