This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:询问有关主 ADC 的 BCI 滤波器和 AAF 的建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459107/bq79616-asking-for-suggestion-for-bci-filter-and-aaf-of-main-adc

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好!

我们使 bq79616能够在14节电池下激活、  

1.虽然电芯电压是4.5V 或以上,但我们发现电芯电压的测量精度不高。 一些电池的测量值为4.004V、但并不稳定、范围为4.001V 至4.004V。

  那么、您对提高准确性有何建议? 我们看到电压测量包含多个滤波器、对这些滤波器的配置有什么建议吗?

2.电芯电压小于等于1.5伏时、发现菊花链通讯失败 BQ79616似乎已断电? 这是否正常?

  以下数据是电压测量值:

    TSREF 为0V、 BAT 为21V、Vldoin 为6V、DVDD 为1.587V、NEG5V 为-4.517V。 AVDD 为4.129V。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    [报价 userid="576188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459107/bq79616-asking-for-suggestion-for-bci-filter-and-aaf-of-main-adc ] 您对提高准确性有何建议? 我们看到电压测量包含多个滤波器、对这些滤波器的配置有任何建议?[/QUOT]

    目前为测量做了哪些工作?  

    该器件包含一个具有不同交叉频率的 IIR 滤波器。 使用过它们吗? 这将有助于滤除输入 RC 滤波器可能无法滤除的一些额外噪声。 您看到的噪声的频率是多少?  

    电池电压为1.5V 或更低时、我们发现菊花链通信失败。 BQ79616似乎已断电? 这是否正常?

    每节电池1.5V 电压应该可以接受。 建议的最小电压为9V。 当菊花链似乎出现故障时、该器件可能由于通信超时而断电。

    您之前和之后是否捕获了菊花链的波形? 这是基底器件还是堆叠器件?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    关于菊花链电缆、如果我们使用100~120 Ω 阻抗、取消屏蔽电缆、那可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    只要电阻引起的压降在接收端上是可以接受的

    如果接收到的电压低于1.2V、则将无法正确检测到。 有关菊花链时序/电压要求的更多详细说明、请参阅以下应用手册:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们的 RE 测试超出限制 、频率为193.094MHz、217.544MHz、241.676MHz 和265.676MHz。

    辐射源靠近菊花链引脚(com*p/n )。

    BQ79616中是否有用于菊花链通信的高频时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    我将对此进行介绍。 我最迟将在星期三得到答复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    添加一些测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    您能否共享此设计的原理图和布局? 如果需要、您可以通过私人消息向我发送此消息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您可以提供您的电子邮件地址吗?

    原理图和布局不能通过互联网上传、只能通过邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    是否介意在 PM 上共享您的电子邮件? 我会在那里与您联系。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您有没有收到我的 私人消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo:

    为等待道歉。 从我们这边过来已经过去了几个星期。 我知道了、今天会给您发送一封电子邮件。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon