This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:反向电流/反极性保护建议

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469193/tps65131-reverse-current-reverse-polarity-protection-recommendations

器件型号:TPS65131

工具与软件:

您好!

我的客户希望了解 TI 建议采取哪些措施来保护 TPS65131、使其免受上游 LDO 的反向电流和反极性的影响。  示例电路如下:

 

https://www.ti.com/lit/ug/tidu996/tidu996.pdf?ts = 1733955916249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (图5.1.2)

请告诉我您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 的更新! 期待更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您是否具有潜在的反向电流规格? 如果其振幅很小且持续时间非常短、则只会导致输出电压略微增加、但不会造成进一步的影响。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、感谢您的回应-我刚注意到您之前已经参与了客户话题、我将继续在其中谈话