This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:驱动强度

Guru**** 2613905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470129/tps4810-q1-the-driving-strength

器件型号:TPS4810-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的客户估计、我们的 TPS48111-Q1可实现热插拔和电子保险丝功能。

他们对 TPS48111驱动强度和外设元件配置很好奇。

由于它们的最大负载电流为55A、因此他们计划使用 TPS48111驱动并联 MOSFET (4-5个)。

总栅极电荷应为968nC。

我们想要仔细检查:

在这种情况下、TPS48111-Q1能否驱动该高栅极电荷并联 MOSFET?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:  

    这应该不是问题。 器件栅极控制器具有非常强的上拉和下拉电流、旨在适应许多并联 FET 和更高的电流负载。  

    谢谢!  

    Sarah