This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3707:ESD 信息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3707, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469733/uc3707-esd-information

器件型号:UC3707
Thread 中讨论的其他器件: UCC27624

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否与我们分享 UC3707DW 的 ESD (特别是 HBM)信息? 数据表中未提供相关信息。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    感谢您就您有关 UC3707的问题联系 TI。

    UC3707是一款较旧的产品、因此由于数据表中未提供这些信息、我无法提供。

    我们确实有较新的类似器件具有 HBM ESD 等级、例如 UCC27624。

    是否有对 UC3707的特定需求、或者您当前是否在使用它?

    如果还有其他问题、请告诉我

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    他们在使用此器件、并且希望正确处理此器件。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    由于此器件已老化、并且数据表未包含 HBM 额定值。 我没有关于此器件 ESD 等级的任何数据或一般规格建议。 下面是有关 ESD 的一般处理和信息的应用手册、供他们参考。

    静电放电(ESD)

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅以下客户的回复:

    这没用。 我需要知道这些是0级还是别的级别、0级需要更严格的控制处理。  

    我们有这些零件库存,你应该能够找到人来回答问题,无论当前零件状态。

    跟踪工具包中也提供了客户详细信息。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我已经就此问题与我们的产品和设计团队进行了接洽。 我们还将通过电子邮件联系我、以过渡到那里的对话。

    谢谢!

    William Moore