This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:使用外部 MOSFET 实现电池平衡

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ75614-Q1, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470063/bq75614-q1-cell-balancing-using-external-mosfet

器件型号:BQ75614-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ79616-Q1

工具与软件:

BQ75614-Q1目前支持内部电池平衡、每个 CB 通道的最大平衡电流为240mA。 我们的一些电池组最终非常不平衡、因此在重新使用之前需要进行粗略平衡。 在此期间、我们需要平衡电流远大于240mA。 因此、 我们计划实现一个带有外部 MOSFET 的可分离电路、从而实现接近1A 的平衡电流、与该 IC 配合使用、以执行粗略平衡。

因此、这里的问题是 BQ75614-Q1是否支持外部电芯平衡? 它以前是否实施过并经过测试?

其数据表或任何相关应用手册中均未提及此内容。 但对于名为 BQ79616-Q1的类似 IC、应用手册 (SLVAE87–2019年2月)中提供了该电路。 同一电路是否也适用于此 IC? 我在此处附上该电路的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的器件支持外部电芯平衡、之前已经实施过。 但是、我们没有有关实现的文档。 您连接的电路是外部电芯平衡的实现、会起作用。 请注意、外部 FET 应放置在与 IC 相距一定距离的位置以实现散热

    谢谢!

    Zachary