This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:сan 在2层 PCB 上使用?

Guru**** 2541840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470240/tpsm365r6-an-it-be-used-on-2-layer-pcbs

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

请告知我。 我是否理解不应在2层 PCB 上使用 TPSM365R6、TLVM236x5和类似模块、这一点正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    是的、由于敏感迹线可能存在不足的热阻和屏蔽、因此建议不要使用2层 PCB。  

    通常、我们建议使用4层(顶层和底层)进行器件放置(EMI 滤波器位于底部、功率级位于顶部、或反之);一个中间平面作为完整的接地平面;另一个中间平面用于对敏感信号进行布线。  

    谢谢!

    Richard