This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:峰值输出电流13V 还是15V?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469953/lm317l-peak-output-current-13v-or-15v

器件型号:LM317L

工具与软件:

你(们)好

我对 LM317L 数据表(SKCS144F) 5.5电气特性"峰值输出电流"有疑问。
[峰值输出电流]的测试条件显示"3V≤VI - Vo≤13V"。

"9修订历史记录"分别说明以下内容:
•在"电气特性"表中的"峰值输出电流参数"中添加了3V≤VI–VO≤15V 行............... 5.

VI - Vo 是"3V 至15V"还是"3V 至13V"?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    在第5.5节"峰值输出电流"中、VI - VO 应读为"3V 至15V"。  

    此致