This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176JEVM:EVM 启动问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468864/bq25176jevm-evm-startup-issues

器件型号:BQ25176JEVM

工具与软件:

如果您已经购买了 EVM、并且仅按照启动说明操作、发现在电路板通电后 STAT LED 闪烁1次/秒:

-我收到的 EVM 和 S1 (电池电压选择开关)被配置为位置5关闭,所有其他位置打开。  它的配置方式与之相反:S1位置5应打开、所有其他位置均关闭。  我猜测 EVM 制造商会反向替换开/关位置的开关、或者他们安装开关180°OUT (请思考)。

另一个在文档中未明确披露的问题是输入电压"能够"运行至25V。  但 IC 是线性稳压器、不是开关、因此在输入电压较高时功率损耗会上升。 除非以极低的电流水平充电、否则输入电压需要保持在5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    很抱歉、您的 EVM 出现问题。

    您能否在 EVM 上发送 S1的图片?   我将提请 CM 注意此问题。

    是的、该器件是线性稳压器、器件两端的高压降将限制输出电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是按收到的信息配置开关的方式。