Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ78350
工具与软件:
您好、TI 团队:
我写的是 BQ78350R2的 HostFETcontrol 问题、FW2.1。
正如我们所看到的、当 bq78350被重新发送时、它会将 AFE DSG 变为逻辑低电平、并在 FET 导通时间(我们有10s)后恢复、因此 AFE DSG 在~10.8S 后再次变为高电平。
为了防止 AFE DSG 逻辑在10.8s 后处于高电平、我们想使用 HostFETControl 命令控制 AFE DSG、但在执行复位后执行起来似乎不可靠、您能否提供一些可以解决此问题的信息? 并使通信执行稳定、以便 BQ78350每次都可以接受命令?
基本上、如数据表中所述、我们希望通过 HostFETControl 命令控制、但在多次尝试后、我看到执行命令时不匹配、这将是 grep。 如果我们 从 BQ78350中获取软件侧视图以满足未支出的行为。
当复位被执行至 BQ78350时、为 AFE 更改了哪些设置、我们是否控制这些设置?
谢谢!