This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:WDI 脉宽的最小值和最大值

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470075/tps3431-q1-min-and-max-values-of-the-pulse-width-of-the-wdi

器件型号:TPS3431-Q1

工具与软件:

您好、先生、

数据表指定了 "最小 WDI 脉冲持续时间"为50ns。

我们想知道最小值。 和最大值。 WDI 的脉冲持续时间要求。

谢谢!

海洋   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulung:

    我们没有指定 最小 WDI 脉冲持续时间的数据表最小值/最大值。 然而、应用一个100ns 或者更大的脉冲应该足以识别任何 WDI 转换。

    谢谢!
    约书亚