This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电源模块建议

Guru**** 2810595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8S6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469904/tpsm846c23-power-module-suggestion

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM8S6C24

工具与软件:

您好!

我需要一个具有以下规格的电源模块  

1.输入电压-5V

  输出电压- 0.68V

  输出电流- 61.58A

并具有 PMBus 功能和遥感功能  

 因此、我需要额定电流接近输出电流两倍的电源模块

或者根据上述规格建议使用堆叠式电源模块  

2.输入电压-5V

  输出电压- 0.75V

   输出电流- 40A

  并具有 PMBus 功能和遥感功能

  我需要一个近60A 到80A 的电源模块或堆叠式电源模块。

谢谢

Sathya Shree