This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530EVM-002:DXF 文件请求

Guru**** 2614645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530EVM-002, LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469120/lmz31530evm-002-dxf-file-request

器件型号:LMZ31530EVM-002
主题中讨论的其他器件: LMZ31530

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 LMZ31530EVM-002创建工厂 JIG。
他们计划为 LMZ31530EVM-002下订单。
但他们想知道 LMZ31530EVM-002 PCB 的确切大小并获取 DXF 文件。
TI 能否向他们提供 LMZ31530EVM-002文件?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    宽度为101.6mm、长度为50.8mm。

    对于此 EVM、我可以共享一个旧的 PCB 和 SCH 文档。 我没有 DXF。 如果您想要.sch 和.pcb 文件、请告诉我

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    请提供 .sch 和.pcb 文件。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布里顿今天不在办公室。 他将在未来几天内对此作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    随附了我针对 LMZ31530 PCB 拥有的一切

    e2e.ti.com/.../PWR230A_5F00_PCB.zip

    此致、

    Britton