This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:和 BQ25792:

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470224/tps25750-and-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25751

工具与软件:

大家好!  

我正在从事一项电池供电产品的新设计、该设计应具有以下规格:

- USB C 连接器

- 20W 高达100W 的充电通过 USB C PD (作为功率接收器)

- 20W 通过 USB C 型 PD 进行放电(作为电源)

- 4节串联锂离子电池,电流容量为3.5A (系统额定电压为14.8V )

- USB2.0数据连接与应用处理器  

我找到了 TPS25751和 BQ25792、并认为这将是一个很好的起点、并使用它设计了定制电路板。  

现在、在编写软件和进行测试时、使用15W 电源适配器为电池充电时、BQ 似乎变得很热。  

通过使用 TPS 芯片的 I2C 从端口我可以与 BQ 芯片通信、这样我就可以读取电池状态和电压、并显示电池电量指示器。  

我还没有使用电源。 我已经使用 GUI 应用程序为 TPS 生成了配置文件、并且能够通过 I2Cm 端口对其进行刷写。 其中可能存在问题、启动时、我将在 BQ 芯片中为 D+和 D-端口设置一些寄存器、以便我的应用处理器可以通过 USB 进行通信。 这可能与电源不工作有关...  

但是这一切都觉得很麻烦。 那么我的真正问题是、是否没有更简单的解决方案?  
我缺少什么? 是否还有任何其他(更简单)的解决方案?  

感谢您提供任何帮助或提示!  

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但是这一切都很麻烦。 那么我的真正问题是、是否没有更简单的解决方案?  
    我缺少什么? 是否有任何其他(更简单的)解决方案?

    我不确定这是否更简单、但您可以使用参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP41062

    关于 BQ 变得很热、我建议将原理图与 EVM 进行比较、并为 BQ25792提交另一个申请单。

    此致、
    Chris