This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:有关具有特定功能的1S 电池包电量监测计 IC 的查询

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470207/bq27z558-inquiry-about-1s-battery-pack-gauge-ic-with-specific-features

器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在寻找适用于1S 电池组的电池电量监测计 IC、以满足以下客户要求:

  1. Capacity Calculation :电量计 IC 应提供电池组的准确容量计算。
  2. 保护特性 :IC 应包括保护功能、以确保安全操作。
  3. UART (单线制)通信 :IC 应支持用于外部接口的 UART (单线)通信。

能否提供有关满足这些要求的任何可用 TI 测量仪表 IC 的信息? 欢迎提出任何建议或建议。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有任何支持 UART 通信的测量仪表。 但我们确实有支持 HDQ 通信(即单线通信)的电量监测计。 BQ27z746是一款1s 电量计、具有精确的容量计算功能、集成了高侧保护功能、并支持 HDQ 单线通信。  

    此致、  

    Jonny。