This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:ADC 转换时间、每通道或重复状态?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25150, BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469791/bq25157-adc-conversion-time-per-channel-or-agregate

器件型号:BQ25157
主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25150

工具与软件:

BQ25157 (与 BQ25150、BQ25155类似)具有内置的 ADC。  高分辨率模式下的转换时间 tadc_conv 列在24ms 下。

是每个通道所用的时间还是转换全部7个通道所用的时间?

也就是说、如果您启用了转换所有通道、总转换时间是全部24ms 还是7 x 24ms?

此外、中断何时触发、只在第一次转换后、每次转换后、或者在所有7个转换完成后?

DS 根本不清楚这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    24mS 表示每通道启用的时间。 所有7个通道都完成后、中断应该关闭。

    此致、

    Juan Ospina