This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:BQ76907的 REGOUT 引脚更快地降至0V

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470042/bq76907evm-regout-pin-to-drop-to-0v-faster-for-bq76907

器件型号:BQ76907EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在 BQ76907进入关断模式后、我们是否可以更快地将 REGOUT 引脚电压拉至0V。

我们使用 BQ76907 EVM 看到 REGOUT 引脚电压下降减缓。

此致、

Ferlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferlyn:

    这应该没有问题。 请注意、REGOUT 支持高达20mA 的负载电流。

    此致、

    Max Verboncoeur