This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:Vcell7未更新 BQ76907的电芯电压

Guru**** 2614635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470073/bq76907-vcell7-not-updating-the-cell-voltage-for-bq76907

器件型号:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我将使用 BQ76907 5cell 配置。

VCELL1 = CELL1电压、0x14  

Vcell2 = cell2电压、0x16

Vcell3 = cell3电压、0x18

Vcell4 = Cell5电压、0x1c

Vcell5 = Cell7电压、0x20  

我能够读取所有5个电池电压、但 Cell7 Voltage 始终读取相同的电压(不响应电压变化)。  

=>为什么 cell1、2、3和5能够读取各自的电压、而 cell7无法捕获新的电压电平?

此致、

Ferlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ferlyn、

    您是否介意共享原理图和配置(.gg)文件? 此外、引脚处的万用表是否显示电芯7的电压也在变化?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferlyn:

    当 Vcell mode 寄存器更改为较少的电芯数时、禁用的电芯的寄存器会停止更新、并反映在禁用电芯之前输入的最后一个值。

    寄存器不一定反映其各自的 VC 引脚、即 VC7并不总是对应于电芯7寄存器。 当电芯数量减少时、VC 引脚测量和电芯 X 寄存器之间的映射会发生移位、从而使电芯5寄存器映射到第五个物理 电芯。

    因此在减少电池数量时、必须遵循数据表中给出的说明放置电池、这一点非常重要。

    此致、

    Max Verboncoeur