This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620、当电池包静止并设置死区电流= 3mA 时、GG 电流读数仍为-1mA、图中没有负载电流

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466337/bq28z620-bq28z620-when-pack-is-rest-and-set-deadband-current-3ma-gg-current-reading-still-is--1ma-that-is-no-load-current-in-picture

器件型号:BQ28Z620
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

BQ28Z620、当电池包静止并设置死区电流= 3mA 时、GG 电流读数仍然为-1mA、图中是"无负载电流"、使用 FW100版本时、如果有错误? 问题是什么?我发现该 Pack 的最大误差很大、是相关问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请确保您已成功执行电流校准。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我正确的电流校准吗? 我使用 TI GUI 和 BQstudio 进行校准、它显示校准成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于电流校准、您可以按照下面 BQ28Z620 EVM 用户指南中概述的过程进行操作。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好、我确信我已经按照您介绍的当前校准步骤进行了操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对我来说、这很奇怪、您能否从 TI.com 下载最新固件并将其编程到电量计中、看看是否仍出现这种情况?  

    此致、  

    Jonny。