This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:ACP/ACN

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469849/bq24703-acp-acn

器件型号:BQ24703

工具与软件:

您好、 我有一个问题。

请查看下面的内容

1) 1)根据 ACN/ACP 线路上设计的 R14 (CS 电阻器)值、在输入过流时切断 ACDRV 侧的 U2 (FET)

2) 2)根据 SRN/SRP 线路上设计的 R20 (CS 电阻器)值、在输出过流时切断 PWM 侧的 U3 (FET)

如果以上内容正确、请在不使用 ACN/ACCP 引脚时检查它是引脚开路还是 GND 处理。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAEHO:

    [报价 userid="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469849/bq24703-acp-acn "])根据 ACN/ACP 线路上设计的 R14 (CS 电阻器)值、在输入过流时切断 ACDRV 侧的 U2 (FET)[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    Unknown 说:
    2)根据 SRN/SRP 线路上设计的 R20 (CS 电阻)值、在输出过流时切断 PWM 侧的 U3 (FET)

    SRN 和 SRP 用于充电电流调节。

    [quote userid="640951" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469849/bq24703-acp-acn 如果以上内容正确、请检查在未使用 ACN/ACCP 引脚时是引脚开路还是接地处理。

    如果不使用 ACN 和 ACP、它们需要连接在一起并上拉至适配器电压

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  Christian。

    我有一个新 问题

    如果不使用 ACN 和 ACP、是否需要设计 R13、R15、C3电路?

     R13、R15、C3的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAEHO:

    如果不使用 ACN/ACP、您可以移除 R13/R15/C3。

    此致、

    Christian。