Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256403, UCC25660, UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25660、 UCC256404、UCC256402
工具与软件:
我差不多完成了 UCC256403的设计、但有一件事与我有关。
我在论坛上阅读过几处文章、指出为 UCC256403推荐的最大谐振频率为300kHz、但并未说明有关最大开关频率的任何信息。
由于 PCB 上的空间限制、我希望使用350kHz 的谐振频率、最大开关频率为490kHz。 这个频率是否太大?
风险是什么? 如何降低风险? 是否可以通过降低 PCB 上的传播延迟来解决此问题?