This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:需要有关 LM5122 3A 100V 设计的帮助

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468331/lm5122-q1-need-help-with-3a-100v-design-on-lm5122

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

大家好、我目前正在从事使用 Webench 电源设计器创建的设计、但发现我的 FET 和 LM5122无法正常工作。 看起来 SW 引脚灌入了过多电流并正在烧毁。 我将 IRFR4620TRLPBF N-MOSFET 用于低侧开关、并将 BSC160N15NS5ATMA1  N-MOSFET 用于高侧开关。  

我的问题是、为什么我的 IC 和 FET 在当前设计下会出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很遗憾您听到您的 LM5122设计出现故障。

    是否有可能提供以下信息:
    -输入电压范围
    -输出电压
    -最大输出电流
    -哪些部件正在损坏? (低侧 FET、高侧 FET、IC 本身?)
    -设计原理图供审核

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、能否确认应用是仅在较高负载还是在轻负载条件下发生中断?
    如果有任何波形可用于显示正常运行期间的开关节点信号、也会很有帮助。

    谢谢。此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!我的原理图是这样开始的:  

    输入电压范围应为21V 至27V

    输出电压应为100V

    最大电流应为3A

    我发现我的低侧 FET 发生了故障、我相信它不是我切换时的额定功率、所以我切换到了一个更高功率的 FET、但它没有损坏。  

    在添加了更高功耗的低侧 FET 后、我在输出端获得了99.7V 的电压。 然后、我为引导器加载了66欧姆的电阻、输出端电压降至60V。 不知道为什么会发生这种情况。 我的新问题是为什么会发生这种情况?

    这里是我的开关输出波形。 它们非常嘈杂:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您提供所有这些数据。
    输出电压100V 非常接近 LM5122器件的绝对最大限值。
    SW 引脚的额定电压为105V、这意味着开关节点上10%的过冲可能足以断开 IC。
    正如您已经评论过的、MOSFET 需要支持相同的电压电平。
    为便于确认、您可以在运行期间测量低侧 FET 的 Vgs 电压、以检查峰值电压是否高于105V。

    为了克服这一限制、可能需要结合使用具有较高额定电压的外部驱动器和 LM5122器件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 关于如何在此设计中实现外部驱动器而不达到 IC 的电压限制、您有什么示例电路拓扑吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    很遗憾、我没有找到与您的规格不匹配的参考设计。
    输入/输出参数最接近的匹配项是 SEPIC 设计、其中 LM5122是异步使用、这意味着 SW 引脚连接 GND、并使用二极管来代替高侧 MOSFET。
    https://www.ti.com/tool/PMP23320

    但是、我确实看到过在常规升压拓扑中使用 LM5122以及以下外部驱动器的客户设计:
    https://www.ti.com/product/de-de/UCC27211
    它们的额定电压为120V。

    此致、
    Niklas