This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160ARGCR

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469856/ucd90160a-ucd90160argcr

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

~大家好! TI 团队

我们在系统上使用 UCD 90160A、启动后、将始终显示来自90160A 的以下消息。 请帮助确认原因。

问题描述:

测试命令"dmesg"
启动至诊断操作系统并获取 dmesg 日志
在 dmesg 日志中发现以下一条警告消息、位于 ACC 命令 execute "ACC_IAI_JTAG" devicei2c 器件"

[355.203444] Uhuhuh。 CPU 0上因未知原因收到 NMI 3D。
[ 355.203445]您启用了奇怪的节能模式吗?
[ 355.203446]放荡和困惑,但试图继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道这些信息是什么意思。 但0xC 是 PMBus 定义的默认地址、UCD 支持该地址。  

    请查看 PMBus 规范、了解支持的地址。

    此致

    Yihe