This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65224-Q1:过压和欠压故障注入

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470074/faq-tps65224-q1-over-and-under-voltage-fault-injection

器件型号:TPS65224-Q1

工具与软件:

本欠压(UV)和过压(OV)故障注入指南也可用于其他器件。 在执行之前、请确保这不会损坏电路板上的任何东西、并且可以通过这种方式或使用更简单的方法来测试稳压器。

可以强制稳压器的输出电压超过或低于电压监控器的阈值电平、从而生成过压或欠压事件。 这两个电源需要能够提供/吸收足够电流。 最好两个电源(输入和一个强制输出)都能灌入电流、但这样做就足够了。 这是因为在 OV 测试中、输入侧灌入电流、而在 UV 测试中、输出电源灌入电流。 请检查 OV/V UV 阈值、以便避免不必要地将电压强制为高电平或低电平。

如果一个电源能够提供比另一个电源更多的电流、则将其连接到提供电流的侧。 (在 OV 测试中、输出侧电源提供电流、而在 UV 中、输入侧提供电流)

如何执行(OV):

1.将电源连接到输入和输出端(确保输入端电源能够灌入电流)。 将万用表连接到稳压器反馈(这是您正在监测的电压、因为器件会检测到该电压并对其进行监控)

2.将输入电压调到所需的输入电压,并将输出电压调到标称输出电压水平

3.先将电流电平调到足够低,以确保没有东西会损坏。 必要时升高  

4.打开输入电源

5.打开输出电源

6.慢慢地开始增加输出端的电压,并监控电流消耗和万用表电平。 如果达到电源电流限值、请增加该限值(步骤3)。

7.增大、直至达到 OV 中断

对于 UV 也如此操作、但确保输出侧电源可以灌入电流。