This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:开关节点脉冲振铃–如何整流。

Guru**** 2547720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250EVM-501, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468128/ucc28250-switch-node-pulse-ringing-how-to-rectify-it

器件型号:UCC28250

工具与软件:

您好!

规范:

输入: 30至130V DC
输出电容损耗: 13.8V/30A
参考设计: UCC28250EVM-501

我们已根据所需外形尺寸开发了自己的 PCB、并已开始测试。 它在无负载条件下正常工作。 然而、当负载增加时、变压器会以8A 的电流达到饱和。 (请参阅随附的波形。)

在4A 负载下:

在8A 负载下:

电源电路:

请帮助我解决此问题、如果有任何其他帮助解决此问题的见解、我将不胜感激。 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T2引脚2连接到哪里? 请提供全功率级电路。

    您的设计是电流模式控制还是电压模式控制?

    请提供您的 UCC28250相关电路及其全功率级电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复...

    这是 SCH 详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路使用电压模式控制。 和过流保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来是一个典型的对称硬开关半桥转换器。 这种拓扑无法使用电流模式控制、这会使磁通泄漏并使变压器饱和。 这就是原因。 请仅使用此拓扑的电压模式控制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要进行哪些修改才能解决此问题? 请指导我修复它。

    另外、我对这个电路有疑问。 是配置为电压模式还是电流模式、还是两者都配置? (我无法弄清楚、该电路参考"UCC28250EVM-501"。)

    请指导我如何继续。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个波形是什么? 您可以在一张图片中显示开关节点、顶部和底部栅极以及 ILIM 波形吗?

    另外、请重新发送您的原理图-您发送的当前原理图不可详细阅读。 我需要找到这些信息、以便做出调整以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、

    您的问题答案:

    此波形是什么?

    这是开关节点波形@ 8A 负载...

    2. 可以在一张图片中显示开关节点、顶部和底部栅极以及 ILIM 波形吗?

    是的、请参阅以下详细信息:

    @空载条件:

    @ 8A 负载条件:

    请告知我如何解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关节点处的振铃是由变压器漏电感和 PCB 布线寄生参数引起的。 为了获得更低的走线电感、可以通过在这个开关节点上使用更低的变压器漏电感和更小的 PCB 布局环路来减少振铃。

    在开关节点上添加缓冲器(R-C)有助于减少这种振铃。  

    前振铃是由于 L 脉冲关闭所致、后振铃是由于 H 脉冲关闭所致。 振铃取决于电流电平、较高的电流会导致较高的振铃。 振铃还取决于输入电压产生的电压电平、通常较高的输入电压会导致较高的振铃。 漏电感越高、从而导致振铃越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否通过电子邮件与您进一步沟通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你