This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:电池输入和浪涌电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469671/tps92360-battery-input-and-inrush-current

器件型号:TPS92360

工具与软件:

大家好!
我想在由3V6电池供电并为8/10个 LED 供电的应用中使用 TPS92360。
芯片可以完成这个工作、但我的问题是:电池需要多少浪涌电流、持续多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我们没有浪涌电流的测试数据。 它将取决于输入和输出电容器、电感器和电路板布局布线等元件。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    首先,谢谢...
    也许我感到困惑、我在数据表中看到 MOSFET 的开关电流被软启动电路限制为0.72A、这与负载限制为10mA 时的启动电流无关!?
    "你以为你赢了吗?
    我的问题是、我不能要求3V6电池提供过大的电流。

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    是的、电流限制将首先限制在0.72A 以避免浪涌电流过大、但我不确定这种限制电流是否能够满足您的规格。

    BR

    Patrick