This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:LM3648TT 的上电序列

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469475/lm3648-power-on-sequence-of-lm3648tt

器件型号:LM3648

工具与软件:

您好、先生、

我的客户询问 LM3648TT 的上电序列、我们是否能在向 LM3848TT Vin 提供5V 电源之前为 I2C 总线提供1.8V 电源? 这是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们的专家目前正在农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:  

    有。 您可以提供1.8V I2C、因为 IO 阈值可以支持该电压。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。