This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761输出异常、严重芯片发热

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469594/lm27761-lm27761-output-abnormality-severe-chip-heating

器件型号:LM27761

工具与软件:

我需要使用 LM27761将+5V 转换为-4.8V。 输出波形(TP15)显示、上电后输出电压下降约一半、热成像显示芯片温度快速上升。 如果芯片持续通电、就有可能烧坏。 在测试过程中、移除了 R65和 R66、以消除其他电路的干扰。 问题是什么? 如何改进此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    IC 温度似乎表明 IC 已损坏。 您是否尝试过使用其他 IC? 在打开 VIN 时、尝试确保它不会超过5.8V 的绝对最大额定值。 您可以尝试缓慢地将其从0V 斜升。

    您可以通过将极化电容器替换为陶瓷非极化电容器进行试验。 您还可以获取新 IC 启动期间的 VIN、CPOUT、C1+的示波器快照吗?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    当我将 C92、C93替换为 MLCC 电容器时、输出恢复正常、同时、我注意到手册中有建议使用 MLCC 电容器的说明。 结果证明这确实是这种影响。 非常感谢。

    但为了进行更深入的分析、应如何研究电容器 ESR 对该电路的影响? 您能提供一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:

    关于为什么会发生这种情况、我看到了2种可能性。

    1. C93的 ESR 可以影响控制环路增益。 ESR 越高、也可能导致输出噪声越大、进而可能导致器件出现错误。
    2. 极化钽电容器因某种原因而损坏、泄漏电流更高。

    此致、

    Varun