This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:烘烤条件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467759/tpsm82903-bake-condition

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好!

我想了解 TPSM82901SIS 和 TPSM82903SIS 的烘烤条件 。

建议参考下面 E2E 中0.34mm 的 SMD 厚度、  

TPSM82903:烘烤条件下封装体厚度的值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

因此、从表5中可以看出、烘烤不是必需的、因为0.34 mm 的值等于或小于0.5 mm。  

是这样吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke

    我们的同事正在农历新年假期、请期待我们的回复延迟。

    谢谢。

    BRS

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    是的、您回答正确。

    谢谢!

    Colin