This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:有关不同温度下\RESET 引脚电压的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465816/tps3823-question-about-the-voltage-of-reset-pin-in-different-temperature

器件型号:TPS3823

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在他们的新项目中测试 TPS3823-50DBVR。

在测试中、它们在不同温度下测量了\RESET 引脚的电压、如下所示。

-40℃:4.58~4.65V
25℃:4.5~4.58V
85℃:4.35~4.5V

我找到了下图和表格如下所示;

我的客户担心在任何情况下\reset 引脚的电压会下降到4.3V 以下、从而导致产品无法正常工作。

那么,这是我的问题;

-在任何温度条件下,\RESET 引脚的电压可能会降至4.3V 以下吗? (假设 VDD 输入电压始终在4.9V~5.1V 范围内)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    是的、在高温条件下、RESET 输出将降至4.3V 以下并在3.5V 时降至最低。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的支持。

    我在哪里可以找到您提到的内容、即高温条件下最低的3.5V?

    请检查此问题。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    5V 器件的最低复位输出电压为 VDD 1.5V。

    Jesse