This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用外部平衡晶体管的解决方案

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469738/bq79616-q1-solution-using-external-balancing-transistors

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

是否有人成功实现了外部平衡 MOSFET?

3年和4年前、只有两次讨论了这一主题、但似乎没有真正的解决办法成功。

恐怕内部 MOSFET 会非常热、即使器件不时会切断平衡、器件的体上也会始终存在105度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel

    我不知道有任何人明确 使用过外部平衡 MOSFET。 内部 MOSFET 确实会变热、但器件将在75°C 的环境温度下以高达240 mA 的平衡电流正常工作(根据 数据表的第9.3.3.1.3节)。 如果您需要特定的温度限制、则有内置的温度传感器会在温度超过用户设置的阈值时暂停平衡。

    此致、

    Bo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宝,我希望解决...
    但这听起来很熟悉...是的...:

    --------------------------------------------------------
    狐狸和葡萄(艾索普的寓言)

    一天,福克斯发现一堆漂亮的成熟葡萄挂在树枝上的葡萄树。 他看着她的背影,脸上露出一丝笑意。

    我的鸡巴从她的屁眼里滑了出来,她的屁眼紧紧箍着我的鸡巴。 他第一次跳了下去,却被他深深地吸了一口气。 于是他走了很短的距离,并在它上跑了一步,只是又下降了一个短。 他一次又一次试图,但徒劳。

    他坐下来,看着葡萄的厌恶。

    "我是个傻瓜,"他说。 "在这里,我穿了自己,要得到一堆不值得跳的酸葡萄。"

    然后他走了,非常,非常冷酷。
    --------------------------------------------------------

    我已经阅读了数据表-你设置的所需的温度很低、器件需要冷却的时间越长...实际上、90%的时间都会冷却...遗憾的是我们没有这样的时间等待。
    在设计高可靠性电路时、不建议使用105°C (甚至75°)的温度。 我们公司就是这么做的、这就是我寻找真正解决方案的原因。 我有一个想法-效果良好(使用 TI 竞争对手的 xxx681x 器件)、因此可能我需要勉强采用、即使我们在安全批准方面使用他们的文档也会更加困难。

    此致、

    Pavel