This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:元件选择差异的输出电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469637/lm5149-q1-component-selection-difference-in-terms-of-output-current

器件型号:LM5149-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户正在考虑在其新项目中使用 LM5149-Q1。

输出电流设置中有2种模式:10A、20A。 他们希望使两种输出电流设置的设计尽可能相同、并想知道哪个元件取决于 IC 的输出电流。

我们认为应更改 FET (EVM 中的 Q1、Q2)和 L3、以及输入电容器、因为数据表中给出的公式包括 IOUT。

您能否告诉我们、根据输出电流设置、应更改哪个元件?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好胜

    请在每个设计的产品文件夹中填写计算器电子表格并与我分享、以便我根据客户规格发表评论。

    我不确定我完全理解客户想要做的事、但您可以将20A 版本用于10A 应用。  如果您希望修改 BOM、则可以通过安装不同的电流感应电阻器和电感器、使所有其他组件保持不变。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的快速回复。 我将与客户分享该计算器工具、看看他们是否还有其他问题。

    此致!