This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:规格检查

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS25980, TPS25983, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469452/lm7310-spec-check

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:TPS25980TPS25983TPS1663、TPS2663

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助推荐电子保险丝或理想二极管产品吗

设备输入功率:24V、电流:5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我建议使用电子保险丝产品系列(集成式 FET)

    TPS25980是一种选择、但其最大建议电压为24V/8A。 如果您需要一些缓冲器、最好使用 TPS25983、这是一款具有26V/20A 功能的 P2P 器件。  

    另一个选择是 TPS1663/TPS2663、即60V/6A 器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您的评论

    主要是机器有双输入电源。

    为了防止功率回流、电子保险丝用作开关来阻止反向功率回流。

    输入电源:直流适配器+ Type-C PD 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您的应用似乎需要反向电流阻断。 在上述所有建议选项中、只有 TPS2663可支持 RCB + 24V/5A 工作条件。  

    如果需要理想二极管、请告诉我。 我还要补充一下这方面的专家同事。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    也可推荐使用理想二极管。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请考虑使用 LM74700。

    此致、

    Shiven Dhir