This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990 EN/UVLO 引脚设置

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469478/tps25990-tps25990-en-uvlo-pin-setting

器件型号:TPS25990

工具与软件:

TPS25990 EN/UVLO 引脚设置


我尝试将 EN/UVLO 引脚设置为1.4V、但 PG 引脚始终为低电平并且 Vout=0.6V
如何设置它以改进? 

VIN = 6.0V

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25990  Vin=6V Swen=3.3V

    EN/ UVLO我設定到1.4V、但PG永遠是low Ω、Vout只有0.6V無法開啟輸出 Ω

    請問要如何設定才可以改善 μ A?

    謝謝 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    确切的问题是什么?

    此致  

    Kunal Goel