This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:充电电压过高

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468674/tps25948-charging-over-votlage

器件型号:TPS25948
Thread 中讨论的其他器件:BQ24196

工具与软件:

你好!  

我们有一个使用 BQ24196充电器的电路板。 我们提供12V 输入并为单节锂离子电池充电。  

作为安全测试的一部分、充电器的输入与充电器的输出短路。  

当发生这种情况时、我们的电池会在仍然充电的情况下发生故障。 内置 PCM 似乎不能正常工作。  

我们 的电路板上已经有一个 TPS259482AYWPR、并认为将其用作过压保护会更好。  

以下电路是否工作或过电压约为4.4V? 电子保险丝电源直接连接到充电器、在短接时可提供12V 电压

我已经介绍了一些电池保护 IC、但我可以获得的最高输入电压是12V (最大值)、接近于零。  

如果这不起作用、您会有其他建议吗?

此致

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    对延迟响应深表歉意。

    [报价 userid="497094" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468674/tps25948-charging-over-votlage "]

    我们 的电路板上已经有一个 TPS259482AYWPR、并认为将其用作过压保护会更好。  

    以下电路是否工作或过电压约为4.4V? 电子保险丝电源直接连接到充电器、在短接时可提供12V 电压

    [报价]

    是的、TPS25948可用于 OVP。 是、下面提到的设置应将 OVLO 设置为4.4V。  

    Unknown 说:
    发生这种情况时、我们的电池因仍然在充电而出现故障。 内置 PCM 似乎不能正常工作。  [报价]

    当您说 PCM 不工作时、是指电子保险丝、BQ 芯片、还是板上的一些外部电路。  

    此致、
    Arush