Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE
工具与软件:
工具与软件:
您好、TI
我有一个外部 SE 控制通过 SPI 接口 , 我发现电流将保持在2.5mA 时 SPI 连续打开。 因此、为了节省功耗、我需要 在 SE 不工作时关闭 SPI、 在 SE 工作时打开 SPI。 但我发现 SPI 通信在关闭后出现问题、然后重新打开 SPI。
关闭我调用的 SPI spi_close(); 重新打开我已调用的 SPI spi_init(); 和 spi_open();
我想问的是、如何正确地打开和关闭 SPI 来实现我的目标。
SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_20_00_119\examples\rtos\LP_EM_CC2340R53\ble5stack\basic_ble